主题中讨论的其他器件:ADS1298
工具与软件:
嗨、
我正在使用 ADS1298ECGFE-PKD 板。 我已拔下 MMBQ 主板并使用 ADS1298电路板。 问题是、当我将 ADS1298板连接到 Arduino 时、无法读取板的器件 ID、这使我无法使用它。 我收到0x00。 我需要调整所有跳线设置吗?还是需要更改代码? 我在下面包含了我的 Arduino 代码和连接;您能帮助我修复吗?
/*这是带有 ADS1298的 Arduino COE */
#include
//引脚定义
CONST int CS_PIN = 10;
CONST int DRDY_PIN = 2;
CONST int RESET_PIN = 9;//将 ADS1298的 RESET 引脚连接到 Arduino 引脚9
// ADS1298命令定义
#define RREG 0x20 //读取寄存器命令
#define RESET 0x06 //重置命令
//寄存器地址
#define ID_REG 0x00 // ID 寄存器地址
void setup(){
Serial.begin(115200);
//初始化 SPI
SPI.begin();
SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
//初始化芯片选择引脚
pinMode (CS_PIN、输出);
digitalWrite (CS_PIN、高电平);
//初始化数据就绪引脚
pinMode (DRDY_PIN、输入);
//初始化复位引脚
pinMode (RESET_PIN、输出);
digitalWrite (RESET_PIN、高电平);
//上电序列
powerUpADS1298 ();
//重置 ADS1298
resetADS1298 ();
delay (100);//为完成复位留出一些时间
}
void loop(){
//读取设备 ID
字节 DEVICEID = readRegister (ID_REG);
serial.print ("设备 ID:0x");
serial.println (DeviceID、hex);
//两次读取之间的延迟
delay (1000);//根据需要调整延迟(例如、1秒)
}
void powerUpADS1298 (){
//上电顺序:确保 AVDD 在 DVDD 之前上电
//假设 AVDD 和 DVDD 连接到适当的电源
//如果您需要处理任何特定的加电逻辑、此函数只是一个占位符
delay (100);//确保上电后具有适当的延迟
}
void resetADS1298 (){
//硬件复位
digitalWrite (RESET_PIN、LOW);
delay (10);//将 RESET 保持为低电平10ms
digitalWrite (RESET_PIN、高电平);
delay (10);//复位后延迟
//软件重置(可选、取决于您的设置)
digitalWrite (CS_PIN、LOW);
spi.transfer (reset);
digitalWrite (CS_PIN、高电平);
delay (10);//软件复位后的延迟
}
字节 readRegister (字节地址){
字节结果= 0;
digitalWrite (CS_PIN、LOW);
delay (1);//将 CS 拉至低电平后出现短暂的延迟
//发送 RREG 命令以及地址
SPI.transfer (RREG |地址);
delayMicroseconds (10);//命令处理有很小的延迟
//发送要读取的寄存器数量减1 (0表示1个寄存器)
SPI.transfer (0x00);
delayMicroseconds (10);//命令处理有很小的延迟
//读取结果
结果= SPI.transfer (0x00);
digitalWrite (CS_PIN、高电平);
delay (1);//将 CS 拉至高电平后出现短暂的延迟
返回结果;
}
/*这是 Arduino 的引脚配置*/