This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:我希望此 ADC 器件支持差动放大器部件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376544/ads5294-i-want-a-support-for-differential-amplifier-part-for-this-adc-device

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: THS4509

工具与软件:

您好、TI 团队:

我要将此 ADS5294 IC 用于我的设计、但我需要您的帮助来对此电路进行设计、因此我在选择差动放大器部件和为此设计电路时有点困惑、以便我能够为此提供支持。

谢谢!

哈德·希尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 THS4509。 您可以查看5294EVM 板以获取参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    您可以帮助我清除一个问题、我的8通道单端信号来自 ABLIC US7502、如果我为 TSI 放大器 CM 提供0.95V 的共模电压、那么在参考设计中、为电路提供适合我的设计的值、并且我的单端信号电压为0.9V  

    简而言之、ADS5294 EVM 参考设计中的差分放大器组件将适用于该设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法跟踪您的系统。 您能详细说明一下吗?