This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:内部与外部滤波器、振荡器和电压基准性能

Guru**** 2527320 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377493/dac8742h-internal-vs-external-filter-oscillator-and-voltage-reference-performance

器件型号:DAC8742H

工具与软件:

我目前正在将 DAC8742H 用作具有内部滤波、电压基准和振荡器的 HART 调制解调器。 DAC8742H 的数据表说明、与外部滤波器网络相比、内部滤波器使用的元件更少。 内部基准和振荡器也是如此。

但是、使用内部滤波器网络有哪些缺点(如果有)? 我对内部基准电压和内部振荡器有类似的问题。 只要我可以确定内部电压基准和振荡器的精度对于 HART 运行应该足够、那么这与使用外部源相比如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看此问题、我们会尽快回复您。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew


    我认为外部滤波器和内部滤波器在性能上没有太大差异。 存在略有不同的频率响应(基于图2到图5)、但我不认为会对器件的性能产生实质性影响。

    可能已实施外部滤波器、从而允许设计人员定制设计滤波器以提高性能。 但是、我不知道有任何使用自定义滤波器的设计、看起来同时使用内部滤波器和给定外部滤波器的设计效果都很好。


    Joseph Wu