This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374308/ads1298ecgfe-pdk-ads1298

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298、ADS1294

工具与软件:

您好!

我的名字是 Patel

我有 ADS1298ECGFE-PDK evolution 板、因此我尝试将唯一的 ADS1298 evolution 板与另一个控制器连接、但没有任何器件 ID 选通、那么您可以提供 MMB0 evolution 板的源代码来对定制控制器代码进行交叉验证、因为我们使用了 nRF528400控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!

    感谢您发帖。 固件源代码位于我们的 EVM 产品文件夹中:

    https://www.ti.com/tool/ADS1298ECGFE-PDK#order-start-development

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您的回答、但我正在尝试下载此文件、但无法打开页面、所以您可以在此处与我分享 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    在授予访问权限之前、您需要单击下载链接并填写简短的"软件批准"表单。 获得批准后、您将被重定向到类似以下内容的下载页面:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我下载了源代码、但在 ADS1298和 Arduino uno 之间进行了通信。 但我将发送0x20并接收到0xC0。 那么、由于没有获得器件 ID、所以 Arduino uno 可以使用任何源代码、问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在单击"下载"按钮时选中此复选框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    RREG 命令是两字节命令。 您需要发送0x20 0x00、其中第二个字节表示要读取的地址数量减一。 在两字节 RREG 命令之后继续发送0x00虚拟字节、请求的寄存器数据将显示在 DOUT 上、如图72所示。 您还需要 在任何其他命令之前以单独的帧发送 SDATAC 命令。 您收到的0xC0是 STATUS 字的开头、它在转换数据之前、因为器件仍处于 RDATAC 模式。

    Arduino 没有可用的源代码。 我们只能提供评估平台的源代码。

    我正在查看您找到的错误消息、并会很快回复您。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    仍然无法与 MMB0主板通信至 ADS1298 EVM 没有任何数据来自 CLK 引脚以及 DIN 和 DOUT 引脚。 但数据速率可以自动从500SPS 更改为4000SPS、那么实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    因为我们每次收到0xFF、如果对于任何控制器有任何可用的示例源代码、请提供相关支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!

    我收到的错误消息反馈可能是代理服务器导致的问题。 这可能是与您的 IT 部门讨论的内容、因为这似乎不是最后的问题

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    如何验证 ADS1294 IC 上的 SPI 引脚、因为我需要验证 SPI 是否在 ADS1298 EVM 板上工作?