This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:峰值射频输入功率

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376651/adc32rf55-peak-rf-input-power

器件型号:ADC32RF55

工具与软件:

团队成员、您好!

该器件的峰值输入功率为12dBm (绝对最大值)。

哪个输出为12dBm? (INA1P、INA1M、INA2P、INA2M、INB1P、 INB1M、INB2P、INB2M)
或者 每个输入差分对是否为12dBm? (INA1P 和 INA1M)

我的客户计划使用(INA1P、INA1M、INA2P、INA2M)、这是否意味着客户可以输入总计18dBm?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    这是指任何输入引脚、不一定是任何差分输入对。 在器件损坏之前、客户可以在每个输入上允许+12dBm 的功率。 建议保持在 ADC 满量程以下。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    感谢您的回答!

    此致、
    Kei Kuwahara