This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:上电时数字复位

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377515/dac8742h-digital-reset-on-power-up

器件型号:DAC8742H

工具与软件:

我目前使用 DAC8742H 作为 HART 调制解调器、我想知道数字复位输入的行为。 我计划在 UART 模式下使用 DAC8742H、从不更改配置输入(XEN、CLK_CFG0、IF_SEL 等)、这些输入将通过硬接线连接在电路板上。  

在这种情况下、是否可以永久添加一个上拉至 RST 的电阻器? 或者、在加电后短暂地将 RST 线路拉低以确保芯片已正确复位是不是更好的做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您将 DAC8742保持在其默认 UART 模式、因此您无需切换 RST 引脚。

    对于这种情况、永久上拉 RST 引脚是可以的。

    谢谢!
    卢卡斯