This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC71416:短路电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC71416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377552/dac71416-short-circuit-current

器件型号:DAC71416

工具与软件:

我想澄清一下数据表中提供的短路电流和保护功能:
当我将 DAC 输出短接至地时会发生什么情况?

保护功能是否起作用、以及它是否可以无限期地保持短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 输出将尝试灌入电流并达到约40 mA 的典型值。

    DAC71416具有热关断功能、如果内核温度达到140°C、则会禁用所有 DAC 输出。
    如果 DAC 未达到此温度、它可能会无限期地保持短接。

    谢谢!
    卢卡斯