This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:体重秤输入和参考滤波器咨询

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377292/ads1232-weight-scale-input-and-reference-filter-consultation

器件型号:ADS1232

工具与软件:

亲爱的,谁可以读这篇文章,

我目前正在为我工作的公司设计称量的原型、我一直在研究24位 Δ-Σ ADC 的植物群、目前我正在研究 ADS1232。  

我一直在阅读白皮书、数据表、文章等、目前我正在努力为低速 ADC 的输入和基准滤波器设计加油打气。

我可以在论坛上写一个更长的问题来表达我的关注点、但我想知道是否有办法进行论坛连接和直接进行公司间设计咨询。

如果这种类型的帖子是不合适的,那么请让我知道,我只是找不到任何其他方法来联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel Voluson、

    e2e 论坛是为您提供支持的最佳场所、请在此处发布您的问题

    您还可以参考我们的电阻式电桥测量设计指南、了解更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf?ts = 1718897375468

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    这是我一直阅读的指南之一、虽然它非常好、但我仍然不确定 ADC 输入引脚和基准引脚的滤波器。 昨天我跟客户支持聊天、表示要私下联系、他们说这是一个选项。 这主要是因为目前我的问题对论坛有所帮助。  

    我很乐意在以后问题更加具体的时候把问题带到论坛、这样对论坛的其他用户也会有好处。

    我收到了来自支持部门的回复"创建您的线程后、我们的产品线专家将根据需要提供一种私下沟通的方法。"

    我再次希望这是可以的,这将是我可以得到的最好的支持,以获得更具体的,非常感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel Voluson、

    私人聊天用于分享您不想在公共论坛上发布的敏感信息。 由于此处的情况并非如此、并且您的问题是一般问题、因此论坛将是支持您的问题的最佳场所。

    您也可以参考本文档以了解有关筛选组件的更多信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bryan、我浏览了该文档并观看了一些高精度实验室视频。 我感谢您的耐心、并为我的不清晰之处感到抱歉。

    我想我不知道什么是敏感信息分类,我最初来到论坛问是否有一种方式接收公司间的安慰。 我的意思是帮助将产品推向市场、其细节可以归类为敏感信息。 我感到奇怪的是、在论坛上发布这一信息、因为它背后没有一个简单的问题、而这是我在论坛上提出具体问题而不是可以归类为一般性或敏感问题的经验。  

    我再次对我的不明确表示歉意、我倾向于发现在公共论坛上发表文章时经常会感到不舒服、就像在舞台上发言和匆忙地说我的话。 但我来提一个精简的问题、即为公司提供一个网关或渠道、以便就如何将 TI IC 集成到其项目中进行咨询并进行私下咨询。

    再次感谢 Bryan ,我已经阅读了很多你的文章,并发现自己有点"震惊",因为他们是非常好的,但我仍然觉得我不能有效地整合一切在我自己,因为一些细节是有点超出我的专业领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gabriel Voluson、

    感谢您澄清您的问题

    私人消息实际上是为了共享机密信息、这些信息将帮助我们诊断某个设备的问题。  我们通常不提供设计服务、因为我们假定我们产品的终端用户是系统专家(TI 不是)、而我们是器件专家(而终端用户不是)。

    因此、我们可以针对您要测量的信号或其他系统要求提供器件建议。 当您使用我们的器件构建电路板或使用我们的评估模块之一时、我们可以帮助您解决问题。  我们可以建议某些电路与我们的器件配合使用、如电源电路和/或信号调节电路。 但不,我们并不是真正设置为一个设计工作室,虽然我相信有很多你可以与合同。 当然、如果您使用我们的任何器件、我们很乐意通过此论坛(或任何其他 e2e 论坛)为您提供尽可能好的支持。

    我希望这会澄清 e2e 是什么、而不是什么。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的非常好的回应,这就是为什么我最初认为我在这里的帖子不合适,只是问这样的服务是否可用的原因。 我很抱歉我的困惑,我会做更多的研究,可能会再次发布在这里与正确的意图,我感谢你的耐心和你的时间。

    如果我用于 ADC 的预期目的是以相当高的采样率进行几乎实时的称重、我想让测量值在大约500ms 内稳定下来、或许在进行后处理后不到一秒、现在我可以快速让您开始我的过程。 ADS1232是否是合适的器件、或者您有其他建议吗。  为了减少选择、您是否需要任何其他设计目标或规格?

    然后、我希望就设计着手、并将具体问题再次发布到这里。