This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:数字数据在电压范围的中间达到最大值

Guru**** 2759595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377296/adcs7476-digital-data-maxing-out-at-middle-of-the-voltage-range

器件型号:ADCS7476

工具与软件:

您好!

我的 ADCS7476正在提供预期的数据。 为了测试 SPI 信号、我已连接一个在0至 Vdd (3V)之间变化的可变电源。 我得到的数字数据是相应施加电压的两倍。 我还验证了通过逻辑分析仪接收到的数据、但仍然看到接收到的12位数据是 Vin 上施加的电压值的两倍。 在1.5V 时、它显示最大值、即4095、然后从零开始到4095、从1.6V 到3.3V。 我更换过芯片后仍能得到相同的结果。  

PCB 设计是根据数据表中的建议完成的。 有人能解释一下为什么会这样做以及解决方案是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    感谢您的提问! 为了更好地了解您的用例、您使用此 ADC 的目的是什么?

    可变电源是否连接至 VIN? VDD 处的电压是多少? 您能否分享一下数字引脚的示波器或逻辑分析仪屏幕截图? 您尝试的数据与预期相符的情况是否不同?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。 我对传感器耦合进行了实验、并发现硬件运转良好。 我把传感器连接到 Arduino 并使用 Arduino 提供的库进行验证。
    问题出在我的固件以及我是如何读取数据的。 非常感谢您的快速响应。