This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7853:外部基准电压未按配置运行

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374292/ads7853-external-reference-voltage-not-working-as-configured

器件型号:ADS7853
主题中讨论的其他器件: REF5025

工具与软件:

我想配置 ADS7853、使其采用外部基准电压进行数据转换。 我们使用 REF5025AIDRG4作为基准电压发生器、为引脚 REFIO_A 和 REFIO_B 提供2.5V 电压 此外、还根据参考设计安装了去耦电容器。 我在 CFR 中将 B.9设置为1、B.6 = 0且 B.7 = 0、以使用2 x VREF 进行 ADC 转换。 因此、它有效地为 ADS7853 5V 提供 ADC 转换基准电压。  

问题在于、无论配置设置如何、2 x VREF 都不会作为转换的基准电压出现。 REFDAC_A 和 REFDAC_B 也被设置为0x9000和0xA000以确保它们未被使用。

此外、我取消了 REF5025AIDRG4 、为 REFIO_A 和 REFIO_B 提供了从0伏到2.5伏的不同电压、以检查在任何其他电压下是否出现2个 VREF、但结果保持相同的 VREF、没有任何变化。

我在这里遗漏了一些配置、或者是否存在其他问题?

请尽快答复

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K Prutrivi Raaj、  

    感谢您的提问。   

    只是为了确保我了解您的设置、

    • 该器件当前处于 SE 模式(B7 = 0)、这意味着应将 AINx_M 短接至 GND
    • 内部基准 被禁用(B6 = 0)、您使用 REF5025设置2.5V 外部基准
    • 器件的 FSR 是2xVREF (B9 = 1)

     

    这应该与您的设置类似:

      

    我希望澄清的是您输入的内容和您读出的内容? 您是否始终回读但仅参考 VREF 而不是2倍 VREF?

     

    是否可以通过某种方法来确认实际上正在写入 CFG 寄存器? B6和7的设置似乎与默认情况下的设置类似、但 B9不相似。 因此、如果在任何情况下器件未成功写入、它将保持在1xVref 模式。 (另外、如果请确认您的回读结果与数据格式组 B4一致、剩余部分为)

     

    需要注意的另一点是、ADC 基准输入有动态负载需要考虑、因此建议每个通道配备一个基准缓冲器。

     

    此致、

    Yolanda

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以通过某种方法确认是否确实正在写入 CFG 寄存器?

    我通过写入0x3000读取 ADS7853中设置的配置、然后回读配置。 读取的配置与如此写入的配置匹配。  


    [报价 userid="340864" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374292/ads7853-external-reference-voltage-not-working-as-configured/5250963 #5250963"]

    我希望澄清的是您输入的内容和您读出的内容? 您是否始终回读但仅参考 VREF 而不是2倍 VREF?

    [报价]

    我不明白这一点。 为了清除它、我希望将其设置为2xVREF、但数据仅在 VREF 参考中输出。


    此外、您能否让我知道需要在所有寄存器中完成才能设置2xVREF 的所有设置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K Prutrivi Raaj、

    感谢您确认回读。

    设置明智、您可以在 CFR 寄存器中使用正确位来配置 ADC 的2xVREF、单端、外部 VREF 模式。 这应该足以使用器件的其他默认/复位设置读回数据。   

    接下来需要确认的是外部设置、如果可能、请分享更多有关此设备设置类型的信息吗? 电源、滤波器、驱动器等、或者如果您有非常有帮助的原理图、  

    上述设置的一个非常重要的外部设置是2xVREF 功能的 AVDD 要求。 AVDD 必须大于或等于2xVREF、因此如果外部 VREF 为2.5V、则 AVDD 必须至少为5V。

    要将其清除、我希望将其设置为2个 VREF、但数据仅在 VREF 参考中提供

    这会清除它、谢谢

    感谢您的耐心、期待您的回复。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们设计中的 AVDD 为5V。  

    下一步需要确认的是外部设置、如果可能、您能否分享更多有关此设备设置类型的信息? 电源、滤波器、驱动器等、或者如果您有非常有帮助的原理图、  [报价]

                                     

    这是原理图。 ADA4528输入端分压器与 ADS4528输出端测得的电压与根据分压比计算得出的理论值相符(ADS4528的增益为"1")。  

    ADS7853 REFIO 引脚的2.5V Vref 输入源自基准电压发生器 IC。 您能否确认 REFIO 引脚处的连接是否正确? 数据表建议使用去耦电容器。

    您是否还可以确认是否必须对 REFDAC 寄存器进行写入、以确保它们在任何情况下都不会产生干扰?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K Prutrivi Raaj、

    感谢您分享原理图。 通过查看原理图、您确实有一些使 ADS7853正常工作的基本要求、但我确实必须建议、为了实现最佳 ADC 性能、请查看数据表的第9节(应用和实施)。 建议在 ADC 的输入端至少使用一个抗混叠滤波器、因为该器件是 SAR ADC、因此采样保持(CHS = 40pF)必须在 ADC 的采集时间(~520ns)内充电。  

    该部分中的另一项建议是为每个 ADC 通道配备一个基准缓冲器。 在决定使用基准缓冲器或非缓冲基准时、不仅考虑到推荐的10 μ F、而且 ADC 的输入基准动态负载也很重要。  

     

    话虽如此、如果可以、您是否能够在靠近器件的位置测量 ADC 输入、REFIO 引脚和 AVDD? 尤其是采集和转换序列。  由于似乎满足了所需的电源和软件配置、该器件应该能够按预期工作、但我并不担心某些输入可能过载、并且器件看不到实际的预期。

     

    另一个尝试是使用 ADS7853的内部基准来查看其是否兼容、这将有助于确定外部基准是否能够驱动两个 ADC 基准。  

     

    此致、

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、 REF5025AIDRG4的接地引脚未正确焊接。 解决此问题后、我们收到了格式正确的预期数据。

    感谢您的帮助