This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:REFP 和 REFN 引脚

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377805/ads122u04-refp-and-refn-pin

器件型号:ADS122U04

工具与软件:

大家好!

我想了解一下 REFP 和 REFN 引脚的处理情况。

如果是打开电源、则在默认情况下会说明其作为内部基准运行、并且可以通过命令切换到外部。

如果不使用外部 REF、这些引脚可以悬空吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    是、如果未使用、则将外部基准引脚悬空。

    从数据表第9.1.5节:

    此致、

    天使