This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:如何检测 ADC 转换错误?

Guru**** 2465540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376422/ads8584s-how-do-i-detect-adc-conversion-error

器件型号:ADS8584S
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

当 ADS8584S 或 ADS8588S 在 AD 转换中由于转换误差而失败时、会发生什么情况?

例如、BUSY 未设置为"1"或 FRSTDATA 未置为"1"等输出信号是否向用户通知了错误?
或者、输出信号是否没有通知、并且输出失败的 AD 转换失败的通道数据仍为异常值或固定值?

我想知道当 ADC 中发生错误时、是否可以检测错误并在 FPGA 侧采取对策。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    BUSY 或 FRSTDATA 信号可以让您知道转换何时完成(或为 CH1读取)-如果 BUSY 卡住、这可能出现一个潜在问题、但不一定会告诉您有任何问题 转换值 这是您要找的内容、那是错的。  如果 BUSY 卡住、可能指示 CONVSTx 输入出现通信错误或问题。  最后、这些器件没有任何用于错误检查的"智能"检测功能。  如果您要寻找的器件是带有 CRC 功能的器件、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    我还有其他问题。

    尽管 ADS8584S 或 ADS8588S 不具备正式检测转换错误(如 CRC)的功能、但如果出现某些问题、BUSY 或 FRSTDATA 是否会卡住或置为有效期更短?
    此外、它的行为是否偏离数据表中指定的 TD_CSFD 或 tCONV?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    否、延迟没有偏差、转换时间不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    我是否理解繁忙可能卡在低电平但不是高电平、这是正确的? 转换开始并在 tCONV 之后从低电平变为高电平、然后从低电平变为低电平。
    (它不会卡在高电平、因此转换时间(tCONV)不会像您提到的那样变化)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-如果实际未启动转换、BUSY 将保持低电平。  如果转换已启动并且由于某种原因未完成、则 BUSY 将保持高电平。