This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8328:EOC 错误、Vivado ILA 仿真中的数据读取错误

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377593/ads8328-eoc-wrong-data-reading-wrong-in-vivado-ila-simulation

器件型号:ADS8328

工具与软件:

自动通道选择、自动触发、标签位启用、连接到 FPGA 以在 Vivado ILA 中运行仿真。  

CFR    = 12'b100111111111;  

无论我们尝试什么,EOC 都不会相应地改变我们写入 CFR 的内容。 CFR 的回读值与我们写入的值不匹配。  

紧急! 有人能帮忙吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的留言。 如果 CFR 回读不正确、则可能是违反了某些时序规范。 当读回 CFR 时、您将获得什么价值? 在写入 CFR 和读回时、您能否共享 SDO、SDI 和 SCLK 线路的示波器屏幕截图? 我想知道这是不是一个与该 主题类似的问题

    此致、

    Samiha