This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:SPI 读数错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377406/ads1278-spi-reading-error

器件型号:ADS1278

工具与软件:

您好、支持团队:

  我们遇到控制器中的24位时钟传输问题。 电流设置在每8个时钟脉冲后引入延迟。 具体来说、每组8个时钟脉冲之间存在延迟。

鉴于这种时钟传输模式、我们不确定数据是否能够正确接收。 您能否告知此传输方法是否可接受、或者是否需要进行调整以确保数据接收准确?

此外、您能否建议哪种模式更适合数据接收:连续24个时钟脉冲模式或每8个时钟脉冲之间有延迟的电流模式?

感谢您的帮助

谢谢、此致

Aravind。 SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind SR:

    您的一位同事似乎在问相同或类似的问题。 该主题的标题是相同的

    您能否相互协调、并确保问题只被提问一次。 必须多次回答同一个问题、这并不是一种好的利用。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377384/ads1278-spi-timing-issue

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    这两个线程都是具有相同主题标题的不同问题。 请考虑这些问题和答案。

    谢谢。此致、

    Aravind。 SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    在一组(8个)时钟之间存在延迟是可以接受的、并且只要在下一个转换结果就绪(下一个/DRDY 从高电平转换到低电平)之前可以从器件读取所有数据、就不会影响器件性能。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用