This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:什么是 VHR

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368253/afe4432-what-is-vhr

器件型号:AFE4432

工具与软件:

AFE4432的数据表提到了电压余量(VHR)、但我不明白这是什么意思。

这是否意味着 TXN 引脚所需的最小电压?

例如、如果在 tx_sup=3V 且 VHR=1V 的情况下使用、这是否意味着 LED 压降必须为2V 或更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正确。

    您可以将 VHR 解释为:如果 VHR = 1V 且 LED VF = 2V @的额定电流、则 TX_SUP 应>= 3V。