This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:数据采集问题

Guru**** 2893280 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375335/afe4950evm-data-capture-problem

器件型号:AFE4950EVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE4950

工具与软件:

您好!

我正在测试 AFE4950EVM、已成功启动并执行了多次采集。

一段时间后、捕获停止、现在我根本无法启动它。 重新启动笔记本电脑、重新连接和重置 EVM、重新安装软件、重新加载固件没有帮助。

执行操作时、红色 LED 闪烁。

寄存器导入、写入和读取可以正常工作。

在控制台上、消息为"Unable to read captured Data"。

请提供一些帮助。

此致。

Dobromir Todorov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们希望使本次讨论离线、因为器件 AFE4950在选择性披露下共享。

    您能联系到吗 biosensing_afe-support@list.ti.com 以及此 E2E 帖子的参考?