This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:原理图检查

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369778/ads8689-schematic-check

器件型号:ADS8689

工具与软件:

你(们)好  

您能否帮助检查以下 ADS8689原理图以及是否需要进行调整

R7 = 1K、R15 = 1K

C17 = 1nF、R13 = 1K

此配置可以输入+-20V 的电压、是否有计算公式?

如果您需要+-40V~+-100V 电阻器和电容器的公式、

e2e.ti.com/.../ADS8689.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    感谢您的问题、请查看下面的答案:

    1. 我会在 R7和 R15之间移动 TVS 二极管、理想情况下应使 AIN_P 和 AIN_GND 的输入路径尽可能紧密匹配。 除此之外、1k 欧姆和1nF 都是合适的值。 请参阅本文档、其中说明了 TVS 二极管的一些放置: 链接

    2.因此 ADS8589具有+/-20V 过压保护电路、但该器件在输入电压仍限制为+/-12.288V。 这意味着它可以在短时间内承受超出输入范围的输入、并使用其内部电路来消散过压、但处于饱和和非理想模式。  不建议在超过+/-12.288V 的范围内使用此器件。 请在数据表的"7.3.3输入保护电路"部分阅读有关此内容的更多信息。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yolanda

    1.对于40V 输入的应用、是否应将电路更改为以下设置?

    2.对于需要20V~40V 输入的应用、应该如何计算出对应于输入电阻和电容的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    是的、如果您遵循本参考文档分享的图像(用于在集成模拟前端(AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路)、则会对如何选择这些元件进行一些计算。  

    该系统之所以正常工作、是因为这些器件(ADS8689 和 ADS8598H)均具有1MΩ Ω 输入阻抗的 AFE、因此通过使用阻抗的分压器、ADC 输入的电压实际上会达到 ±10V。 这是实现 ±40V 输入的更简单方法之一。 如果输入电压改变、那么所有需要调整的将是你共用的图中的 Rext (或者共用的基准)。  

    这种更简单的方法对您的系统最有用吗? 或者、如果您不介意分享更多关于您的系统需求的信息、我可以提供更多帮助。 除了需要测量 ±20-40V 的输入范围外、采样速度、分辨率、通道数如何?   

    其他有用的参考电压共享其他通过附加电路降低输入电压的方法包括: 低压 ADC 的高压信号调节用于驱动高压 SAR ADC 的电路、以实现高电压、真差分信号采集高压电池监控器电路:±20V、0–10kHz、18位全差分

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    对于下面您修改的图、设置是否适用于单端+/-40V 输入?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    此外、 在下面的设计中、当输入短接至 GND 时、会出现一些悬空值、即0.0033.0013。

    如何进行校准?

    另请发送邮件给您、帮助您检查原理图和布局、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    否、这个修改后的数字将不适合单端 ±40V 输入、请参阅此( 用于在集成模拟前端(AFE) SAR ADC 上增加输入范围的电路)和 上述响应中的链接、以了解更合适的选项、从而实现更宽的输入电压范围。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    在分享的参考文档中、它提供了可用于该系统的两点校准示例。  

    另外、期待了解原理图、谢谢。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    已向您发送一封邮件、请帮助您检查~

    您还可以帮助提供校准 Excel 文件和校准的任何培训视频吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    可 在集成式模拟前端(AFE) SAR ADC 上增加输入范围的电路文档 说明了如何执行两点校准。  

    对于培训视频、 了解和校准 ADC 系统的失调电压和增益以及 高精度实验室系列:模数转换器(ADC)中的视频 应该会有所帮助。 这也涵盖了两点校准。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    您可以查看邮件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已回复该电子邮件。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    请帮助检查原理图和布局。

    Main 是 B 版本、还指出了 A/B 版本的不同。

    请 帮助检查 B 版本原理图/布局是否适合单端+/-40V 输入电压以及是否需要进行调整?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    让我们继续通过电子邮件继续前进。

    谢谢!  

    Yolanda