请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038Q1EVM-PDK 工具与软件:
大家好!
我们使用了 ADS7038Q1EVM-PDK 评估板。
安装完所有东西(通常我不喜欢进行安装)后、我必须打开 GUI。
启动并设置 ADC (在用户手册中设置为图形)后、屏幕上看不到任何模拟信号。
如果我读取保存这些值的模拟寄存器、我可以看到转换结果会发生变化、具体取决于我连接的信号。
将 allert LED 通道 AN7设置为通道 AN0及其开启(设置阈值电平)。

因此、系统似乎反应正确、但未显示波形。
请告诉我哪里出了问题。
此致 Matthias