This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44S30EVM:AFE44S30EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44S30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376728/afe44s30evm-afe44s30evm

器件型号:AFE44S30EVM
主题中讨论的其他器件:AFE44S30

工具与软件:


主题:确认 AFE44S30驱动程序可用性

尊敬的团队:

我们目前正在将 AFE44S30芯片整合到我们的设计中、并且目前需要用于软件开发的驱动程序。 您能否确认是否有针对 AFE44S30芯片的驱动器可用? 如果是、我们希望了解有关如何获取的信息。

感谢您的帮助。

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakthi、

    我们没有 AFE44S30的驱动程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。