This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:Data Analysis 不#39;t 显示数据

Guru**** 2513615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377606/ads124s08evm-data-analysis-doesn-t-show-the-data

器件型号:ADS124S08EVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我安装了 Delta Sigma ADC 评估软件。

我在脚本3线 RTD 之后尝试了数据分析、但数据分析未显示数据。

它一直在"正在启动数据收集..."。  

我尝试了默认设置(无脚本)并执行了 Collet Data、但它不会更改数据。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373791/ads114s08evm-data-collection-not-done-after-data-analysis?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=delta%2520sigma%2520adc%2520evaluation%2520software%2520%2520data%2520analysis#

此致、

TTD

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    您是否可以在 GUI 主页中正确读取和写入寄存器? 您能发送该页面的图像吗?

    您可以在发送的图像左下方看到"无法连接到主客户端"。 因此、除非我们解决该问题、否则数据分析将无法正常工作

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    例如、当我通过 Resister Controls (GUI)将 INPMUX 的值更改为某个值并按下"Write Defaults"、

    然后、左下角的状态显示"Restarter to default value"、并且返回硬件连接就绪。

    更改寄存器似乎能正常工作。

    如果需要安装补丁文件、请告诉我。

    "开始数据收集"收集数据后、它不会显示任何数据等待几分钟。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    GUI 通过使用收集数据的主应用程序和用于执行数据分析的单独应用程序来工作。 这两种应用必须通过 TCP/IP 套接字进行通信才能共享信息。

    可能还有另一个程序正在使用 GUI 尝试使用的套接字(它采用硬编码、因此无法更改 GUI 套接字)。

    您可以尝试关闭正在运行的其他程序以释放套接字、也可以尝试使用其他计算机来查看是否起作用。

    如果这不是问题、在某些情况下、卸载并重新安装 GUI 可能会有所帮助。 请确保未插入 EVM、并且在安装 EVM 插件之前已安装 DS Eval 软件

    最后、请记住、您正在显示的"Data Capture"(数据采集)屏幕将收集2048个样本。 默认数据速率为20SPS、因此如果您不进行任何更改而只需点击"Collect Data"、GUI 将需要2048 *(1/20)= 102.4秒来收集所有数据。 如果您在此期间开始点击其他按钮、GUI 将冻结。 因此、我还建议在开始转换之前更改 ADC 数据速率或要收集的样本数。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    我看到 GUI 显示了 Collect Data (采集数据)后的数据。  工作时、GUI 左侧显示"Connected to main app. 读取.."。

    在本例中、以3线模式连接了 pt-100、并运行"3线 RTD"脚本(非步骤)。

    然后 D3 LED 显示红色、脚本日志显示"正在运行自偏移校准"。 GUI 似乎保留了这一步。

    之后、 按"Collect Data"。 在收集数据期间、D2闪烁、D3显示红色。

    问题1  

    脚本已正确完成?

     GUI 是否应该在 SFOCAL 后在控制台上执行"delay 500"?

    问题2

    显示 D3 (红色)的含义是什么?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    延迟命令未在控制台中捕获、因为这些命令不是发送到 ADC 的命令。 他们只需暂停 GUI 500毫秒、以便完成较长的命令(例如 SFOCAL)。

    D3红色表示 START 引脚为高电平、D2闪烁绿色表示正在从 ADC 收集数据。

    -Bryan