This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC81416EVM

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379095/dac81416evm-dac81416evm

器件型号:DAC81416EVM

工具与软件:

您好!

我在设置 DAC 时遇到问题。 我使用 usb2any 设备将该设备连接到我的 PC。 我还将 J7.3连接至 GND、将 J7.5连接至5V、将 J7.6连接至-15V、将 J7.7连接至15V 用于电源。

我通过这些应用程序与 usb2any 进行通信。

我尝试了上述参数、但仍然不会产生任何输出电压。

"你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将在这里提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请提供所有2/3引脚跳线连接的详细信息、测量测试点上 VCC、VSS、EVM/VAA 和 VIO 的电源电压以及检查硬件上的 VDD 线路。 如果您 在硬件上看到一切都很好、并且根据 EVM 用户指南、请尝试下面提到的 SPI 写入序列以获得 DAC 通道上的电压输出:  

     

    以下是用于验证 DAC VOUT 通道的最少命令集:  

    a)在 SPICONFIG (0x03)中写入0x0A04 - 为 DAC81416器件上电  

    b) 在 GENCONFIG (0x04)中写入0x3F00 -使用 内部 基准

    c)在  DACPWDN (0x09)中写入0x0000 -为单独的 DAC 通道上电

    e)在  DACn_DATA 中写入0x8000 (n = 0x10至0x1F)- 将各个 DAC 通道输出配置为2.5V  

     

    仍然没有获得 DACOUT 电压、请告诉我。

     

    谢谢!

    Sanjay