This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831:SPI 协议命令和相关寄存器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378947/dac8831-spi-protocol-commands-and-relevant-registers

器件型号:DAC8831

工具与软件:

您好!

我已经购买了用于应用的 DAC8831 IC。 DAC 使用 SPI 接口。 遗憾的是、我无法找到相关命令和相应的寄存器来使用微控制器与 DAC 进行通信。 器件的数据表中不包含这些详细信息。  

有人能请分享所需的详细信息/文档吗?

此致、

Chetan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    该器件实际上没有任何寄存器地址。  该器件利用一个简单的 SPI 移位寄存器、可直接写入 DAC 数据寄存器:

    数据为标准二进制、16位。

    谢谢!

    Paul