This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:无法从 GUI 生成输出电压

Guru**** 2929040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378750/dac63204evm-cannot-generate-output-voltage-from-gui

器件型号:DAC63204EVM

工具与软件:

您好、我无法 从此 DAC 生成输出电压。  

在一篇相关文章中提到了这一点

"当您不处于演示模式时、您可以选择底层页面顶部的 Read All、以获取器件中当前的寄存器设置。  

要查看 DAC 输出、您应将0x1249写入寄存器0x1F 以开机。 将0x0800写入寄存器0x03、0x09、0x0F、0x15以设置增益。 然后将数据写入寄存器0x19、0x1A、0x1B 和0x1C。 "

我已经设置了上述设置并点击了"Write Selected"、但仍然没有来自 DAC 的输出电压。 当我点击"Read Selected"时、它会转至0xFF00。 如何使用此 GUI 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于顶部的更新模式设置为 Immediate、因此一旦您点击位字段或写入 Value 字段、然后点击 Enter、应该会更新 DAC 的寄存器。

    我可以加载 GUI、选中然后取消选中 demo、然后向寄存器写入和读取唯一值、以查看通信是否成功。

    您还可以使用示波器或电路板数字引脚上的逻辑分析仪验证 SPI 通信。

    谢谢!
    卢卡斯


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syasya:

    为了了解大多数寄存器如何回复"0xFF00"、我怀疑我们存在通信问题。  您能否分享如何连接电路板上的跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 根据您的建议、我能够识别出我在 I2C 地址上的错误。 我假设 EVM 具有可使用 GUI 进行设置的动态 I2C 地址设置、但我错了、并意识到它具有上拉 VDD、这意味着 I2C 地址为0x49。 现在一切都按预期工作!  

    谢谢!  

    Syasya