This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:分辨率

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114-Q1, ADS1014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375597/ads1014-q1-resolution

器件型号:ADS1014-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1114-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想知道解决方案。  以下是其设置:VDD INP=5V、INP=2.5V+/-1.5V、INN=GND、FSR =+/-2.048V (默认值)

在它们的用例中、我认为它们由于超范围而无法读取2.048~4.0V 信息。 我的理解是否正确?

如果他们要读取0~4.096V、则应更改 INN=2.5V、对吧?

我还想知道1LSB 阈值。 数字数据何时会增加? (例如、LSB=2mV 设置、当2mV 变为3.9mV 时不递增)

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Youhei-san!  

    读取全范围的第一种方法是保持 INN=GND 并 在配置中更改 FSR =+/-4.096V。 通过该方法可以使输入信号适应1V 至4V 的 INP 范围。

    首选方法如您所说、更改 INN=2.5V、 +/-1.5V 差分输入落在 FSR =+/-2.048V 的范围内。  

    明天我会用一张与您关于1LSB 的问题相关的视频回到您的身边。  

    您是否能够在主题跟踪工具包的备注字段中包含客户姓名和项目信息?

    此致!  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢。 我更新了已归档票据的信息。  

    实际上、这已经是 RTMed 项目、但很难更改硬件。  

    我认为更改寄存器设置是一个选项。 有什么选择吗? 我认为 ADS1114-Q1具有更高的分辨率和引脚兼容性。

    如果他们想保持分辨率、这可以是选项。 是这样吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Youhei-san!

     

    如果不能更改硬件、将配置寄存器更改为  FSR =±4.096V 将是输入范围的最佳选择。 这意味着 LSB=2mV。  

    ADS1114-Q1是引脚兼容的、可提供16位分辨率。

    使用 ADS1114-Q1时、 最大采样率将从 ADS1014-Q1的3300SPS 降低至 ADS1114-Q1的860SPS、这可能影响客户系统。  

    使用 ADS1114-Q1 (FSR =±4.096) LSB=125uV、该器件可提供比12位 ADS1014-Q1更高的精度、并可采集所需的 INP=2.5±1.5V 范围。

     

    此致!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Youhei-san!  

    下图显示了 LSB=2mV 的两种情况:

    箭头1显示、将 VIN 增加至小于1LSB 会导致数字数据增加。

    箭头2显示、按与箭头1相同的量增加代码转换的不同位置的 VIN 不会导致数字数据增加。  

    需要注意的是、"理想代码输出"不包括可能影响数字递增位置的噪声、INL、失调电压和增益误差的影响。  

    此致!  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。

    此致、

    Youhei