This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:原理图检查

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378939/lm51772-schematic-check

器件型号:LM51772

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助检查下面的 LM51772原理图和任何需要调整的情况吗、谢谢

e2e.ti.com/.../lm51772.pdf

USB 电力输送4开关降压升压65W

VIN 4.5V ~ 36V   

VOUT 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

PD 控制器通过 I2C 调节电压

USB 电力输送4开关降压升压20W

VIN 4.5V ~ 36V   

VOUT 5V/3A、9V/2.3A

PD 控制器通过 I2C 调节电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否  将填写完毕的 LM51772设计计算器附加到该主题中? 这是我们进行原理图审阅时最高效的工作流程。

    此致、

     Stefan