This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:LM10011

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS74201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378162/lm10011-lm10011

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件: TPS74201

工具与软件:

大家好

我正在尝试使用 TPS74201模拟 LM10011、以实现由电流控制的稳压器。

遗憾的是、IDAC_OUT 电流似乎不受 VIDA VIDB VIDC VIDS 控制、而仅来自 Rset。

我为它们提供3.3V 直流电和偶数脉冲、并且不会改变输出电流。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    乔会看看这个问题并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim、

    您是否尝试过仅使用 LM10011器件(具有电阻负载)运行此仿真? 此外、首先在4位模式下使用器件开始仿真可能会更容易。  

    如果查看未加密 PSPICE 模型、看起来输出应该对数字输入做出响应以设置电流。

    Joseph Wu