This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038 -内部 AD 转换时钟的监控

Guru**** 2797015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377430/ads7038-q1-ads7038---supervision-of-internal-ad-conversion-clock

器件型号:ADS7038-Q1

工具与软件:

大家好!

是否可以读取内部转换时钟的状态(如果正在运行或不在运行、或者在 divred freency 上)?

Ragards

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    我想您要引用的是 平均值计算模块激活时所使用的内部振荡器。  您可以读取 器件的 OSC_SEL 和 CLK_DIV[3:0]字段。 但是、无法从外部探测内部振荡器。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。