This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300 IQ 模式波动很大、精度差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378938/afe4300evm-pdk-afe4300-iq-mode-fluctuates-greatly-and-has-poor-accuracy

器件型号:AFE4300EVM-PDK
Thread:AFE4300中讨论的其他器件

工具与软件:

我使用 AFE4300器件 GUI 测量串行 RC 网络阻抗和复杂网络阻抗。 每次更改频率或开关 FWR/IQ 模式时、我都会重新校准。  我有两个问题:

1. FWR 模式稳定,波动仅0.5欧姆。 但 IQ 模式不稳定、例如测量550欧姆电阻串联110nF 电容器的 RC 网络、结果有15.787欧姆波动、2.87%。

2. Iq 模式精度不好。 尤其是在频率为8kHz 时、Mag 的最大误差为6.9%、相位误差最大值为34.8度。

测量复杂网络阻抗的结果更差。

AFE4300的测试结果是否正确? 如果没有、我是否错过了什么?