This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408EVM:脚本错误5000

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378869/afe20408evm-scripting-error-5000

器件型号:AFE20408EVM

工具与软件:

我尝试通过点击"Script"->"Launch"窗口来启动脚本编写窗口。 我安装了 Python 2.7并将其添加到了系统环境路径中。 它会给我这个错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    很遗憾、此 GUI 不提供脚本。 这可能就是出现该错误的原因。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此评估板是否有任何基于命令的接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您可以使用 Low Level 页面发送特定寄存器命令。 要执行更复杂的脚本编写、您需要创建自己的代码以与 FTDI 配合使用、或者使用数字接头上提供的数字引脚直接与器件配合使用。

    谢谢!
    Erin