This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:请求故障率

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378129/ads7953-q1-requesting-failure-rate

器件型号:ADS7953-Q1

工具与软件:

您好!  

能否获得此器件(ADS7953QDBTRQ1)的故障率(FIT)?  

我使用的是基于 IEC 62380的电机控制任务剖面(表11 -汽车的任务剖面)。 平均温度~60摄氏度

首选置信水平至少为70%。 很乐意提供任何所需的其他信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    MTBF 和时基故障信息可在 TI.com 上的下找到 主页>质量和可靠性>可靠性> MTBF/时基故障估算器 . 以下是  ADS7953QDBTRQ1的具体信息。  

    此致、
    Joel