This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:如何使用具有自动触发功能的数据转换器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373237/tsw14j50evm-how-to-use-data-converter-with-auto-trigger

器件型号:TSW14J50EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS42JB49EVM

工具与软件:

您好、我们正在开发一种应用、其中来自 ADC (ADS42JB49EVM)的信号必须用作其自身采集的触发器、并且我们必须能够在触发器生效之前对信号进行采样而不会丢失第一个部分。 是否可以在指定的时间窗口内连续采集信号、然后使用触发器决定何时必须结束连续采集?

此外,是否有办法使数据采集自动与您的数据采集软件? 我们正在开发我们自己的软件、以便使用 ADC 生成的数据进行数据分析、并且希望整个过程完全自动、无需用户手动保存数据、然后将其传递给我们的软件...

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    遗憾的是、我们的传统数据采集板不支持该功能。 固件由第三方供应商开发、我们不再使用。

    此致、

    Rob