This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:非缓冲操作

Guru**** 2695645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376280/dac8830-unbuffered-operation

器件型号:DAC8830

工具与软件:

尊敬的 TI:

我考虑在没有输出缓冲器的情况下使用 DAC。  数据表第17页的"这些60 kΩ 能够驱动非缓冲负载"DAC"。  我假设 负载大于60k 时所有电气特性都已满足、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    是的、您回答正确。  请记住、非缓冲的 DAC 是输出阻抗为6.25k 的有效电阻器

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne、

    使用。 另一个问题是、输出阻抗的近似容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    虽然我们的薄型电阻器匹配度非常好、但绝对电阻可能会有所不同。  我没有确切的限制、但批次间差异通常可以±20%。