This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK:

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376667/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1299

工具与软件:

Sub:针对 ADS1299EEGFE-PDK 评估板的测试支持和说明请求。

尊敬的团队:

 我们最近收到了 ADS1299EEGFE-PDK 评估板并查看了用户指南。 尽管该方法有所帮助、但我们需要进一步澄清一些细节、以便有效地进行测试和开发。

您能帮助我们解决以下问题吗?

8个通道的电极与 J6跳线上的评估板之间的连接必须相对于正通道和负通道以及偏置和基准如何进行?  

可能对我们的测试流程有所帮助的其他技术支持或文档。
关于将 ADS1299EEGFE-PDK 集成到我们项目中的建议或最佳实践。

请告知我们您的可用性以及支持会议的首选平台(例如 Microsoft 团队等)。  


我们期待您的回复、并感谢您的持续支持。

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathiya:

    感谢您关注我们的 ADS1299。

    通常、我们通过 E2E 提供的支持仅限于 IC 或 EVM 特定问题、这些问题允许您在评估我们的器件时取得进展。 我将通过电子邮件与您联系、我们可以进一步进行离线讨论。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Andrews、您好!

    我已经与人类分享了一些图像测试. 您能否查看这封电子邮件并确认所有内容是否正确?

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们提供:
    - ADS1299EEGFE-PDK 在 ECG 信号采集方面的技术规格和功能?
    -关于如何有效地为检测信号监控应用配置 PDK 的信息?
    -关于从使用 PDK 采集的 ECG 信号中提取有意义的心跳数据的任何样本数据集或指南?

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiya -我已通过电子邮件回复。 我们可以使对话保持离线状态、我将关闭该主题。 谢谢! - Ryan