This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:A53处理器寄存器偏移

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376407/dac38j82evm-a53-processor-registers-offsets

器件型号:DAC38J82EVM

工具与软件:

我们购买了 Zynq Ultrascale+ MPSoC ZCU102评估套件 、其中包含 TI A53处理器。  我们已经在搜索 A53处理器的寄存器偏移。

非常感谢您能向我发送关于 A53寄存器偏移的文档、如果可能、还请发送通用计时器的示例代码和更改 CPU 时钟速率的示例代码。

谢谢!

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    该链接显示评估套件用于 AMD 器件、页面显示它是 ArmRegisteredCortexRegistered-A53。 此论坛仅适用于 TI 产品。

    此致、
    Haley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    这是一个  ArmRegisteredCortexRegistered-A53问题。  我正在寻找有关如何查询 A53 CPU 时钟速率以及如何更改 CPU 时钟速率的示例。  我还会查找 A53的寄存器偏移和更具体的 A53的计时器偏移(如果您也有一些示例代码就更好了)。  谢谢您、Aaron