This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:EVM R3功能

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378285/amc1306m25-evm-r3-function

器件型号:AMC1306M25

工具与软件:

尊敬的专家:

我们发现在 AMC1306 EVM 中有一个0 Ω R3从 AINN 短接至 AGND、该功能是什么? 为什么需要它?

非常感谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    这是为了建立共模输入电压。 要执行此操作、其中一个输入必须接地。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    为什么不直接连接到 GND、而是像这样添加一个0R 电阻器?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    如果有必要的应用、这使用户可以选择不接地。   

    您的客户是谁、他们的应用是什么?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva、

    客户了解伺服驱动器最终用途的信息收敛。 使用此 e2e POST (+) AMC1306M25时它们遇到类似问题:AMC1306M25的电流采样不准确。 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛)。 与之类似的是、如果它们使用0R 电阻器、噪声将会很大、但如果改为1R 电阻器、噪声将会消失。 客户想知道为什么应该添加0r 电阻器并将其短接至 GND、以及为什么0r 电阻器会产生噪声。  

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    0欧姆电阻不应是噪声源。 这可能是布局问题。 我可以看看这是否有用。 此电阻器不是必需的、因此如果将其从系统中移除或使用不同的电阻器、则会获得更好的结果、这也是建议性的。

    此致、

    EVA