This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:演示代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377787/ads7039-q1-demo-code

器件型号:ADS7039-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ADS7038-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否为 ADS7039提供驱动程序演示代码? 我们在客户中对器件进行了 DIN、而他们要求我们这样做。

BR  

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    我们目前没有 可以为此器件共享的驱动程序演示代码。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

     设备不需要驱动程序? 我在数据表中找不到寄存器映射、或者只是我们没有驱动程序演示代码?

    BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinguo:

    ADS7038-Q1没有任何用户可配置的寄存器、因此无需在数据表中获取寄存器映射。 请注意、它也不包含用于此目的的 DIN (数据输入)或 SDI (串行数据输入)引脚。 当 Δ V ~变为低电平时、器件只需在 SDO 引脚上输出数据。  

    此致、
    Joel