This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:确定过压情况

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379803/ads1235-identifying-overvoltage-conditions

工具与软件:

我正在阅读论坛博文[[[ 常见问题解答]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器元件选择]并如下所示  

'要确定此电阻器上允许的压降、请使用系统输入(VOV)处的预期过压条件..."

我不确定如何确定过压条件、甚至是指什么、如果有人可以向我说明、我会很感激;

提前感谢、

Gabríel Snær Völuon μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel Voluson、

    在大多数情况下、过压是指使系统承受大于绝对最大值的电压的故障事件。即系统中可能发生但不属于正常运行条件的事件。 例如、如果系统中的电源为24V、并且终端用户可能会误接 ADC 输入、从而错误地将24V 施加到输入端、这是一个过压事件。 比较而言、如果您要在系统中测量+10V、即使10V 超出 ADC 输入范围、也不会发生过压事件。 您可以通过在输入到达输入之前衰减输入(电阻分压器、差分放大器)来适应此信号。

    在前一种情况下、您需要调整元件的尺寸、以防止24V 误接线事件。 请注意、在该示例中、这可能是一个持续的事件、因为系统布线人员可能无法立即意识到发生了误接线、因此系统可能会暴露在高电压下数秒、数分钟甚至数小时。 与微秒到毫秒内结束的大型瞬态事件相比、这是不同的。 您可以使用 TVS 二极管或类似元件来应对此类事件

    -Bryan