This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61402EVM:DAC61402EVM

Guru**** 2689525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377366/dac61402evm-dac61402evm

器件型号:DAC61402EVM

工具与软件:

关于 DAC61402EVM、我们尝试通过向 DAC 提供数字代码来测量 THD 并测量采集的模拟。

我们复制了数据表中提到的测试条件、并附上了参考屏幕截图:

 

测试条件

 

系列->

我们将为1个周期写入400个代码;这对应于每个数字代码2.5us。 生成的振幅介于1V 至4V 之间。

在 SYNC 模式下使用。

 

采集速率–>10M 采样速率。

 

 

下面是采集信号的屏幕截图、在中、我们观察到相对于基频的谐波:

 

 

 

以下是关于同一问题的问题:

  1. 正弦波是正确的、但我们会观察到谐波。 您能告诉我们如何减少谐波吗?
  2. 数据表中提到的 THD 值为(88)、但我们观察到(-47)、您是否可以建议进行任何修改以满足数据表规格。
  3. 我们尝试与 DAC61402EVM 进行通信、并参考用户指南中提到的过程、但 GUI Composer 库中不存在 BP-DAC61402EVM 文件夹、您能否向我们共享与 Launch Pad 进行通信所需的文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看此问题、我们会很快回复您。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些测量使用的是内部基准还是外部基准?

    另外、为该项目编写固件的这名工程师今天离开办公室、下周早些时候就能回来。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查询的任何更新。

    我们使用的是2.5V 的内部基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:
     
    我已通过邮件发送回复、请查看、如果有任何其他 问题、请告知我。  

    谢谢!

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    一些评论:

    1. 改进的 THD 数量取决于一些外部因素以及器件性能。  您要使用什么来生成 LDAC 信号? 这是低抖动数字源吗? DAC 使用哪些电源轨? 请注意、如果 DAC 输出在电源轨附近运行、则它可能具有一些非线性行为。

    2.最终、我的理解是88dB THD 数字与16位 DAC 型号有关。  您可以使用以下公式计算 DAC 的理想动态范围:

    动态范围= 6.02n + 1.76、单位为 dB
    N =分辨率的位数

    大多数器件的 THD 并不比动态范围好。  使用此公式、我们可以得出12位器件的最佳 DR 为~74dB。   

    使用12位器件、我建议您确认或进行以下更改:

    1.确保您的余量/下余量大于1.25V

    2.确认您的数字源可以为 LDAC 提供非常准确和稳定的更新速率。

    3.在输出端添加低通滤波以衰减谐波。