This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:单粒子效应数据?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP, DAC39RF10-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378805/dac39rf10-sp-single-event-effects-data

器件型号:DAC39RF10-SP
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10-SEP

工具与软件:

我正在对包含 DAC39RF10ACLNSP 并需要(最好)单粒子效应测试报告或(至少)数据表中指定的 SEL 值测试到的通量的系统进行可用性分析。  提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    对于所有 TI 产品(除非另有说明)、SEL 经测试具有1E7离子通量、率或通量为1E5离子/秒(/cm^2)和最大通量 推荐 即工作电压和结温  

    DAC39RF10-SP (SHP)和 DAC39RF10-SEP (NSP)就是如此

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒——非常感谢!