This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:用于新设计的 ADC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1131, ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379423/ads1263-adc-for-new-design

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADS1131、 ADS1231

工具与软件:

您好!

我们正在寻找能够在部分应用中使用的新 ADC。 您能提供一些选择吗? 规格列表如下:

Eau: 10000/年

 通过 PGA 测量应变计的 Σ-Δ ADC

  • 低成本目标:低于3美元@1000美元
  • 单通道差分输入
  • 分辨率:>= 16位
  • PGA 和 RMS 64~128目标:<= 100nV @ 4SPS (单周期时序)(最大 PGA 增益(5 μ V 增益)时
  • 4SPS (单周期时序)、但最好具有可调的 SPS 速率。
  • 内部电压基准:无需。 我们将使用比例式测量法、将同一 GND 和3.3V 连接到应变仪和 ADC。
  • 温度范围:首选-40C 至+85C、可在-20C 至+60C 范围内保持良好的精度。
  • 在所选 SPS 下同时抑制50Hz/60Hz
  • 单个3.3V 电源运行
  • 功耗:1mA、具有低功耗/关断选项
  • SPI 或 I2C 通信

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    根据您的上述要求、 ADS1231似乎 是理想之选。 该器件是一款单通道24位 SPI ADC、具有集成的低噪声 PGA、可提供高达128的增益和低 RMS 噪声。 该器件在 -40°C 至+85°C 的温度范围内支持高达80SPS 的采样率、并具有良好的精度。 它还在10SPS 时提供50/60Hz 抑制。

     如果需要、我们还可通过 ADS1131提供18位分辨率、以降低成本。

    请告诉我此器件是否适合您!

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    谢谢、看起来很有希望。 我们想评估 ADS1131。 您是否有适合该用途的评估板? 关于价格、网站会列出不超过1000个的价格。 您是否以更高的数量提供更好的价格?

    谢谢!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    ADS1231的 EVM 可用于测试 ADS1131。 您只需忽略最后几位数据即可将其视为18位 ADC: ADS1231REF 评估板| TI.com

    我们对大批量提供批量价格、但是、如果数量为10k、则不符合下一个批量价格水平。  

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 感谢您的帮助。