This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC7760

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379864/dac7760-dac7760

器件型号:DAC7760

工具与软件:

 我面临的问题是、设计板的输出电压为0V - 10V。

以下配置完成。

WriteSingle_DAC7760 (0x56、0x0001)

WriteSingle_DAC7760 (0x55、0x9001)

WriteSingle_DAC7760 (0x57、0x0300)

 

之后

WriteSingle_DAC7760 (0x01、0xFFF0);//写入 DAC 数据寄存器

我配置为10V。 但具有5伏的电压。

您能在这方面帮助我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 EVM 上、写入控制寄存器(0x55)后、我将看到输出为5V (这是有道理的、因为对于单极范围、它配置为默认为中标度)。

    更新 DAC 数据寄存器后、我会立即看到10V、因此您的命令看起来正确。


    您是否正在使用 DACx760EVM? 如果不能、您能否提供原理图?

    您是否还可以在写入后读回每个寄存器、以验证它们是否已正确写入?

    谢谢!
    卢卡斯