This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:四个通道、带有 J 型热电偶温度

Guru**** 2523100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, TIPD109, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378378/ads1118-four-channels-with-j-type-thermocouple-temperature

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: TIPD109ADS114S08

工具与软件:

嗨、团队:

 我们查看一些 E2E 主题、了解有关 ADS1118 热电木偶戏的应用案例。 如 TIPD109所示。

 现在、客户有4通道 J 型需求、您能不能告诉我们如何使用一个 ADS1118来检测4通道? 建议使用任何多路复用器?  

 感谢您在此进行促销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    若要读取4个不同的热电偶、您需要使用2个单独的 ADS1118、或使用一个外部多路复用器将它们连接到单个 ADS1118。

    或者、您可以使用不同的器件 、例如具有更高输入引脚数的 ADS114S08、从而允许更多通道通过单个器件读取4个热电偶。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Angel、

     感谢您的评论、正如我所检查的、您是否同意具有1个 ADS1118的4通道的这种逻辑?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是的、这种解决方案应该起作用。

    此致、

    天使