This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401:数字 I/O 规格

Guru**** 2512885 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380882/dac43401-digital-i-o-specs

器件型号:DAC43401

工具与软件:

您好!

DAC43401的数据表缺少 数字 I/O 规格:

-输出低电压(SDA)

- 漏电流(SDA、SCL)

如果我 正确理解建议的运行条件(VIH 最小值1.65V)、那么 Vdd=5V 应该没有问题、但使用 SDA、SCL 上拉至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!  

    此器件遵循您要求的两个规格的 I2C 总线标准规范。  

    -输出低电压(SDA):最大0.4V

    -漏电流(SDA、SCL):最大10uA

    您是对的、您可以使用3.3V 上拉电阻和5V VDD。  

    此致!

    Katlynne Jones