This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:关于金属盖子的请求

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380794/ads1278-sp-request-about-metal-lid

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

尊敬的 TI 同事:

我是 Miguel Ballesteros、Alter Technology 成员。 能否确认以下部件是否有金属盖接地连接?
如果您有任何疑问、请不要犹豫、再次给我发短信。
提前感谢。
此致、
Miguel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel Ballesteros:

    您能在 e2e 中搜索这些问题的答案吗? 您可以在右侧看到、其他人以前曾提出过类似的问题、并且已经得到了解答。 如果您确实发现某个器件目前没有答案、请发布问题

    此外、请在其各自的论坛中发布您的问题、因为 每个帖子只能定向给一个团队。 此主题已发布在数据转换器论坛上、我们将无法在该论坛上回答您有关 TPS、LM 器件或 OPA 的问题

    我暂时将此项标记为"已完成"、因为您的问题已得到解答、或者您仍需要开始发布新帖子

    -Bryan