This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上电后出现问题

Guru**** 2849810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380526/sporadical-problem-after-power-up

器件型号:ADS8507

工具与软件:

大家好、我正在尝试使用该器件解决一些问题。 有时、在上电后、器件将无法正常工作。 我在一个旧的主题中阅读了以下提示:

" 如果 VDIG 比 VANA 高 +0.3V 以上、内部 ESD 电路可能会导通"

如果是这种情况、是否有办法告知内部 ESD 电路一切正常、以便器件能够正常工作。 通常、下电上电将恢复正常功能。

如果仪器的关闭时间较长、则出现问题的可能性将更大。 在应用中、V_ANA 和 V_DIG 连接在一起。

此致、
加布里埃尔·阿塔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  正如您在上面突出显示的那样、VDIG 的电压不应超过 VANA 的300mV 以上。  但您所指的帖子有一些其他规定、例如基准和数字输入不超过 VANA 或 VDIG。  另一个注意事项是、模拟输入 也不能超过 VANA 300mV。  由于您的电源连接在一起、因此我不怀疑这是问题。  请确保您的模拟输入在 ADS8507上电之前处于"关闭"状态、并且在建立电源轨之前您不会驱动任何数字输入。