This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:寄存器0x30每帧八位位组

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380236/adc34j45evm-register-0x30-octets-per-frame

器件型号:ADC34J45EVM

工具与软件:

数据表 SBAS664B–2014年5月–2014年11月修订为设置"00000000 = 20x 串行化:每帧两个八位位组"

但是、ADC3000 GUI 执行以下操作、即"ADC34Jxx 0x30[0x30]-[0x1]"

哪一个是正确的? 我想它是数据表 但是、GUI 值对我更有意义。 两者都起作用 !!!!! 至少我的 FPGA 能够锁定到多千兆链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    很有可能、对于决定20x 或者40x 串行化来说、唯一重要的位实际上是位1、这一点在这里是有意义的。 我建议在发生这样的任何差异并且两者都起作用时使用数据表值、这样、您就可以在稍后参考数据表而不是 GUI、因为 GUI 更有可能不被更新。

    谢谢、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    我将配置更改为:

    0x030 0x00          //寄存器0x030;bit (7:0):=每帧八位位组='00000000'= 20x 串行化:每帧两个八位位组

    谢谢

    Goran 发言