This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:寄存器0x3A 中 JESD204B 输出电流的设置和配置软件(&quot)中的值;ADC3000 GUI"

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379313/adc34j45evm-settings-for-jesd204b-output-current-in-register-0x3a-with-values-in-configuration-sw-adc3000-gui

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC34J45

工具与软件:

我使用 TI 软件软件"ADC3000 GUI" 构建日期:002/23/2022来配置 ADC34J45。 软件中的可能设置不会反映数据表中的寄存器内容。 TI 的人能解释一下吗?

以下是软件中的设置:

但数据表指出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran

    请参阅数据表中的正确值。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将配置文件更改为:

    0x030 0x00          //寄存器0x030;bit (7:0):=每帧八位位组='00000000'= 20x 串行化:每帧两个八位位组