This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5628:TLC5628上的逻辑电平

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380659/tlc5628-logic-levels-on-tlc5628

器件型号:TLC5628

工具与软件:

您好!

我一直在使用 TLC5628开发嵌入式硬件、并且正在从5V 逻辑微控制器切换到3V3逻辑电平微控制器。 我无法在数据表上弄清这一点、可能我只是读不正确。 我想知道是否可以使用3V3逻辑电平信号通过 SPI 控制 TLC5628。 如果是、还应了解该参数在数据表、逻辑输入电压电平范围或类似信息上的列示位置。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!  

    我们展示了 VIH 为0.8Vx VDD、这意味着使用5V VDD 时、器件会将高于4V 的电压电平识别为逻辑高电平。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此 IC 不能可靠地识别3V3 SPI 信号。 我将使用电平转换器。 谢谢你。