This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7512:SPI 时序规格问题

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379517/dac7512-spi-timing-spec-questions

器件型号:DAC7512

工具与软件:

当未执行写入操作时、SCLK 保持高电平。
请参阅图中的红线。
在这种情况下、SYNC 下降沿是否有任何时序规格?
由于 SCLK 没有上升沿、我认为 T4 (同步到 SCLK 上升沿设置时间)无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Futoshi-San、

    如果仅 SCLK = HIGH、则 SYNC 和 DIN 将对器件没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    写入操作从 SCLK 为高电平开始。

    首先、将 SYNC 设置为低电平。

    在 SCLK 的第一个下降沿捕获 DB15。

    在这种情况下、没有 SCLK 上升沿来捕获 SYNC = LOW。

    在这种情况下、SYNC 下降沿是否有任何时序规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Futoshi-San、

    不管怎样、T4 (同步到 SCLK 上升沿设置时间)为0ns。 这是为了表示 在 SYNC 下降沿之后不需要有一个上升沿。

    第一个 SCLK 下降沿应该在 SYNC 下降边沿之后至少出现 T2 (SCLK 高电平时间)。   

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    感谢您帮助解决问题。

    谢谢你。