This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:有关绝对最大额定值的负数字输入电压的问题。

Guru**** 2818115 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608, SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377690/dac43608-question-about-negative-digital-input-voltage-of-absolute-maximum-ratings

器件型号:DAC43608
主题中讨论的其他器件: SN74AHC595

工具与软件:

大家好、

我的一位客户考虑将 DAC43608用于他们的后续产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


我认为 DAC43608数据表表明、只要输入钳位电流限制在+10mA~-10mA 范围内、就允许输入电压(VI)更少-0.3V (例如-0.5V)。
我的想法是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户需要尽快回复。

    请您给我您的答复吗?

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    这并不是解释规格的完全正确的方式。  通常、有电压限值表明、如果输入反向偏置超过该限值、ESD 单元将开始传导大电流。  如果您将电流限制在二极管正常导通的值以下、则不会在二极管上测量到压降。   

    在这种情况下、我无法为电流限制提供确切的数字来防止引脚电压小于-0.3V、但我想它会是1 -2mA。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    非常感谢您的答复。

    我可以问您以下问题作为附加问题吗?

    问题1。
    例如、 SN74AHC595数据表指出、 只要输入钳位电流(Iik)限制在-20mA 范围内、就允许输入电压(VI)低于-0.5V (例如-0.6V)。
     DAC43608输入电流的意思是否与此  SN74AHC595输入 钳位电流(Iik)的意思不同?

    问题2:
     即使输入电流小于10mA、也不允许超出绝对最大额定值的 DAC43608数字输入电压吗?  

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    我们建议违反绝对最大限值。  根据实际经验、我们已发现、当电流被限制在小于2mA 的小值时、不太可能发生损坏。  由于持续时间和因素可能影响 ESD 单元、很难保证这种行为。

    数据表中的电流限值是应用于所有引脚的一般绝对最大值、添加该值是为了阐明这是一个低功耗器件、不适用于处理任何引脚上10mA 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    非常感谢您的支持。

     即使下冲非常短、数字输入电压是否也不能超出绝对最大额定值?
    它们的下冲峰值电压为-1V、下冲宽度约为2ns。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    这里的答案将与保罗昨天的答案相同。

    如果电流受到限制并且时间很短、就不太可能发生损坏、但我们仍然不建议违反绝对最大额定电压或额定电流。 我们无法保证此用例的行为、因为我们不会在这些条件下表征器件。  

    此致!

    Katlynne Jones